This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K

Guru**** 2752815 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924001/dp83848k-dp83848k

器件型号:DP83848K

大家好、

我的客户正在使用 DP83848K。 我不熟悉 DP83848K。 我需要你的帮助。 我会将他的问题翻译成英文。 请指出翻译中的任何不明确的点、我将向客户提供反馈。

以下是客户的问题:

DP83848K 是从站的 PHY 器件、两个端口的物理地址配置为0、1、

与主站连接时、通过 ESC 寄存器读取物理链路。 端口1未连接到网络电缆,但它读出端口1检测到链路? 为什么?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请确认每个 PHY 上的器件型号和端口数量、DP83848k 是单端口 PHY。 这是否意味着您有两个 PHY、其中一个 PHY 已断开连接?

    如果我理解正确、您读取的是控制器的寄存器、而不是 PHY? 我建议向控制器支持团队提出问题、因为我没有与他们的寄存器或功能相关的信息。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的帮助。

    很抱歉再次打扰您。 客户反馈有两个 PHY、询问如何直接读取 PHY 寄存器的值?

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    PHY 寄存器可通过 PHY 的 MDC/MDIO 引脚读取、如串行管理接口部分和寄存器表中的数据表所述。  

    我理解您的问题、即端口0 PHY 连接到主站、而端口1 PHY 未连接。 但是、主站寄存器读取端口1为已连接状态。 是这样吗?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复、客户没有再给我反馈。 我想他已经解决了他的问题。 可以关闭此帖子。

    谢谢你。

    Amy