This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:SN65LVCP22:开路故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926471/sn65lvcp22-sn65lvcp22-open-fail

器件型号:SN65LVCP22

你好。
让我向您提出一些有关 SN65LVCP22的问题。

SN65LVCP22是否具有内置的失效防护功能?
观察电路原理图、它似乎没有失效防护功能。

2.我认为在插入开路故障时、您会在输入端添加上拉和下拉电阻。 此时、脉冲占空比规格是否偏离数据表?
如果添加了100mV 以内的常规失调电压、它是否会不符合规格?

3.为了避免2的影响。 ,如果没有只使用端接电阻器将开路故障添加到输入电路中,则内部可能会出现未定义状态。

我尝试使用 SEL 信号选择始终保持连接的一侧。 有问题吗?

感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、输入有一些阈值迟滞、但它没有开路失效防护功能。  最小输入电压阈值显示为+100mV 或-100mV。

    2.根据输入边沿速率的不同,由于偏移阈值电平,占空比会下降。

    3.正确。 如果输入只是与电阻器端接连接、并且未施加信号、则输出未定义。

    如果使用 SEL 输入始终选择具有有效信号的输入、则不会出现问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答。

    我对任何问题都很清楚。

    我想继续使用方法3。

    非常感谢。

    山口