This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:自适应 EQ 模式下的 EQ 读回错误

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926333/lmh1228-eq-readback-error-in-adaptive-eq-mode

器件型号:LMH1228

大家好、

我的客户发现 EQ 读回寄存器(0x52)在30英寸布线长度的情况下、几次显示0x00。  通常、它们可以在0x52寄存器中看到0x40。 但是、有时0x52寄存器显示0x00并发生传输错误。

客户认为自适应 EQ 无法充分均衡迹线中的衰减。

您能否就此问题提出您的意见? 如果您知道解决此问题的任何方法、您是否还能告知我?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    当寄存器0x52显示0x00值、同时使用30英寸 FR4布线长度时、请向我们发送寄存器转储或 LMH1228寄存器内容。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    当0x52显示0x00时、我向客户询问寄存器转储。 我在得到它后会与您分享它。

    我有一个关于 VEO 和 HEO 的信息。

    当自适应 EQ 工作正常时、VEO 为281.25mV (0x28 = 5A)。 但是、当0x52显示0x00时、VEO 为188.5mV (0x28 = 3A)。 在这两种情况下、HEO 看起来并不不同。 (Heo = 0.66UI)。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    请让您的客户告诉您在6GHz 时其 FR4布线长度的不同插入损耗。 请向我发送内部电子邮件、以讨论此客户特定数据。   

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我将向客户检查6GHz 时的插入损耗。

    我在收到后会向您发送一封电子邮件。

    此致、

    Saito