This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:CAN't 与 SFP 收发器连接

Guru**** 2769695 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926639/dp83822if-can-t-link-up-with-sfp-transceiver

器件型号:DP83822IF

您好!

我们有一个使用100BASE-FX 模式的 DP83822IF 项目、我们已经使用 SFF 和1x9收发器测试了我们的电路、它们工作正常、

当我们在同一电路中使用 SFP 收发器时、DP83822IF 甚至无法使用分频 SFP 收发器识别链路、

您能帮助我们找出 是什么导致了 SFP 收发器的这一特定问题?

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您能否共享 SFP 收发器的器件型号? 您是否确保了与 SFP 的正确连接、包括信号检测?

    谢谢、

    Cecilia