This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:终端配置

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926484/dp83848i-termination-configuration

器件型号:DP83848I

大家好、

我想知道为什么 RD/TD 的中点会像我在屏幕截图中所标记的那样被上拉至 Vdd、这是必须的吗? 我看到一些100M PHY 收发器通过0.1uF 电容器下拉至 GND。 感谢您的进步、期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    根据设计、DP83848需要在数据线路上使用上拉电阻器。 它们还必须为1%容差  

    谢谢、

    Cecilia