This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:Vcc 与电缆长度之间的关系

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926392/p82b96-relation-between-vcc-and-cable-length

器件型号:P82B96

您好!

从数据表中可以看出、+V 电缆的更高电压可用于更长的电缆、对吧?

您能告诉我如何确定+V 电缆电压吗?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    我们在 Vcc 上允许的绝对最大电压为18V、建议的最大电压为15V。

    使用更高的 Vcc 可在 Rx/RY 线路上实现更大的噪声容限。 (请参阅电气特性中 Rx/ry 的 Vit)

    如果您不希望噪声成为电缆端的问题、那么使用较低的 Vcc 电平是可以接受的、但如果您希望噪声成为潜在问题、那么选择最大的 Vcc 值将符合您的最佳利益。 (对于+V 电压的需要、我们没有设定规则、但更大的电压可在电缆侧提供更好的噪声保护)。

    SX/Sy 线可被上拉至与器件的 Vcc 不同的逻辑电平。

    如果您有其他问题或我解释的内容不清楚、请告诉我。

    谢谢、

    -Bobby