This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:由1.8V 电源供电的全双工 RS-485

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925724/thvd1451-full-duplex-rs-485-with-1-8v-supply

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件: SN65HVD01

您好!

TI 是否有任何可在1.8V 电压下运行的全双工 RS485收发器?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    不幸的是,现在不是。  我们有半双工 SN65HVD01器件、可支持1.8V IO 电压轨。  如果应用是全双工而不是半双工、则可以使用其中的两个器件。  或者、一个支持 THVD1451等更高电压的全双工器件可与一个电平转换器件配对使用。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。 对于 THVD1451、它在未上电时是否将总线保持在"0"、或者它是否表现为高阻态?

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当 THVD1451收发器未上电时、总线线路将为高阻态、以便其他受电节点之间的通信不受干扰。

    此致、
    最大