This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:如果可以针对每8个通道单独调整

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925704/ds125br820-if-it-can-individual-adjust-for-each-8-channel

器件型号:DS125BR820

您好!

我的客户希望使用1个中继器到8个接收器、但8个接收器设备与输出侧的距离不同。

那么、我们想知道它是否可以单独调节均衡器以及每个8通道的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    可 通过 EEPROM 或 SMBus 编程对各个通道进行全面控制。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您是否知道我可以从何处获得用于仿真的 S 参数模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们有一个 IBIS-AMI 模型、用于使用 DS125BR820进行仿真。  我向您的电子邮件发送了该模型的链接。

    此致、

    Lee