This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:器件选择支持

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926497/tpd4e02b04-device-selection-support

器件型号:TPD4E02B04

大家好、

您能否为我提供满足以下客户要求的推荐器件? TI 是否有 TPD4E02B04以外的其他选项?

支持1.10Gbps (10G 以太网)

低电容(高达0.3pF)

低泄漏电流(高达100nA)

4、一端为阳极、另一端为阴极的引脚分配。  

5.单向

6.小尺寸  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    欢迎使用 E2E!

    在我们的 ESD 产品系列中、只有5个电容为0.3pF 或更低的器件、但它们都是双向器件。 客户是否可以在其应用中使用双向器件?

    我们拥有的单向器件确实具有稍高的电容、大约为0.5pF。 0.5pF 电容在10Gbps 时会产生一些插入损耗、可能无法满足客户要求。 如果他们的系统对电容敏感、如果客户可以接受、我建议使用双向器件。

    此致、

    Andy Robles