This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:TVP5151或 TVP5150是否可以在 CVBS 至 DVP 中使用?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925465/tvp5151-could-tvp5151-or-tvp5150-use-in-cvbs-to-dvp

器件型号:TVP5151
Thread 中讨论的其他器件: TVP5150

大家好、

TVP5151或 TVP5150是否可以在 CVBS 至 DVP 中使用?

 TVP5151 支持什么显示分辨率屏幕以及可以  实现多少刷新率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TVP5151

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯