This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:tps65982:Rx VDM 状态

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925727/tps65982-tps65982-rx-vdm-status

器件型号:TPS65982

您好!

您能不能让我指出寄存器0x4f 等的 RX VDM 状态字节的详细信息? 我可以将寄存器的其余部分与 PD 规范匹配、但不能将该字节匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDM 消息是非结构化的或结构化的。 这在"6.4.4供应商定义消息"中的 PD3规范中有记录。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,它们是结构化的还是非结构化的,都是第一个 VDO ( 即 VDM 标头)的一部分,对吧? 我询问该寄存器中的`RX VDM Status`字节-我在 PD 规范中找不到该字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我误解了这个问题。 下周我将向大家介绍详细信息。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、我误读了这些文档。 中详细介绍了状态字节

    ```μ A

    7:5 RXVDMSequenceNum 在每次更新该寄存器时递增1、在回流时回滚。
    消息源的4:3 RXVDMSource SOP*。
    2:0
    52.
    RXVDMNumValid
    00b VDM 来自 SOP。
    01b VDM 来自 SOP’。
    10b VDM 源自 SOP’’。
    11b VDM 来自 SOP*_Debug。
    该寄存器中有效 VLDO 的数量(#bytes/4、0-7)。

    ```μ A

    很抱歉听到噪音。