This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:在噪声环境中、当差分信号为0 (A-B)时、R 引脚接收到意外信号

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1550, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921081/sn75176b-r-pin-received-unexpected-signal-while-the-differentiated-signal-is-0-a-b-in-noise-environment

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1550THVD1500

大家好、

 我的客户报告了一个问题、即75176的 R PIN 收到了意外信号:

  当负载(电机驱动器)处于活动状态时、SN75176的 R 引脚接收到一个具有差分信号的意外信号为0、但 R 引脚在没有负载的情况下保持正常(电机驱动器处于禁用状态)。 2个 RS485节点通过连接到总线的25米电缆进行连接;  

  很明显,它受到噪音的影响,但差分信号保持正常,您能不能对2项进行评论?

  • 原因分析

  • 建议的解决方案

    如需更多详细信息、如原理图和测试波形、请参阅随附的文件: e2e.ti.com/.../SN75176-received-unexpected-signal-when-AB-differentiated-signal-is-0.docx

  期待您的回复、谢谢。

 

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    SN75176B 的输入高/低开关阈值接近0V、因此如果信号保持在此阈值附近、即使是少量耦合噪声也可能导致 R 输出切换。  这似乎是这里发生的情况。  最简单的解决 方案是为接收器提供大于其最坏情况(最大值) VIT+阈值0.2V 的差分偏置。如果0V 差分输入是由一个开路或高 Z/空闲总线导致的、 然后、可以通过在 A 上使用上拉电阻和在 B 上使用下拉电阻来实现这一点。 (我看到原理图中包含了一些电阻、"正常结果"确实显示了 A-B 上的此偏移;在获得故障结果时是否填充了这些上拉/下拉电阻?)

    如果由于 A 和 B 之间的短路而导致差分电压为0V、则外部上拉/下拉电阻不会解决问题。  在这种情况下、T打赌 解决方案应更改为具有集成失效防护功能的收发器(可在差分输入为0V 时确保 R 输出为高电平)。  我建议将 THVD1550用作 SN75176B 的 P2P 插件更新。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     调整电阻器的值已解决此问题。 此外、THVD1500已经过验证 、可以 解决此问题。

    此致

    Benjamin