This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:接线长度和安装位置

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924224/sn75dphy440ss-wiring-length-and-mounting-position

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我会使用 SN75DPHY440SS、我 有两个问题。

条件为1600x1200、20fps,输出格式:YCbCr4:2:2,MIPI-CSI 双通道

Q1 μ A)

当电缆长度(1)或从摄像头到 MPU 的接线长度 L 超过 XXX 厘米时、是否应使用 DPHY440的经验法则?

或者、根据这次使用的摄像头的分辨率和帧速率、数据速率为307.2Mbps/通道、并且数据速率不是很高、因此  没有必要使用 DPHY440?

频率计算

条件为1600x1200 2字节/pix 20fps

1600x1200x2x20x8=614.4Mbps

数据通道的数量为 2

614.4Mbs/2=307.2Mbps/通道

MIPI 时钟为 DDR  

307.2/2=153.6MHz

)μ A

 如果是配置、我的应用、DPHY440的安装位置、 A 位置或 B 位置应该是什么?

它是否是 数据表 sn75dphy440ss.pdf 中描述的"典型应用"图中 A 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1。 DPHY1.2规范在第8.6.1节中定义了符合 DPHY 标准的接收器必须支持的通道条件。  

    1.您是否知道总通道损耗是否满足 DPHY 1.2 SDD21掩码要求?  

    2. MPU RX 是 DPHY 兼容型 RX 还是其实际的 RX 性能?

    回答这两个问题有助于确定是否需要 DPHY440。

    答2. 您需要将 DPHY440放置在 A 位置、以尽可能增大 DPHY440 RX。 请确保连接 DPHY440 RX 的电缆符合 DPHY440设置/保持时序要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢你的答复。

    答2.
    我将 DPHY440置于位置 A

    A1
    >2. MPU RX 是 DPHY 兼容型 RX 还是其实际的 RX 性能如何?
    MPU 符合 MIPI 联盟针对 DPHY v1.2的规范


    >1. 您是否知道总通道损耗是否满足 DPHY 1.2 SDD21掩码要求?

    我找到了这个网站caxapa.ru/.../mipi_D_PHY_specification_v1_2.pdf、
    和"8.6.1差分特性、图31差分插入损耗模板、数据速率<= 1.5Gbps"。



    我的理解是、区域(A)中不需要 DPHY440、
    和 DPHY440在(a)以外的区域中是必需的。

    但我不知道如何确认总通道损耗符合屏蔽标准。

    您是否有任何仿真工具?
    或者、我是否需要使用示波器、网络分析器、频谱分析仪等测量设备测量信号?
    但我还没有 PCB。 现在、我正在设计 电路。


    请告诉我我必须执行的步骤吗?

    步骤1:…
    步骤2:…
    步骤3:…

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    估计总损耗=电缆2 +电缆2连接器+ PCB.B 损耗+ PCB.B 电缆1连接器+电缆1 + PCB.A 电缆1连接器+ PCB.A DPHY440的损耗。

    PCB.A 和 PCB.B 损耗将包括布线、过孔和其他与电路板相关的损耗、而布线损耗是更大的因素。

    您必须与连接器和电缆供应商核实、以从他们那里获取损耗信息。  

    对于 PCB 损耗、您可以使用此公式来估算每英寸的损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您提供信息。

    此致