This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R421-Q1:对 FPD link II 型链路进行电气验证

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925918/ds99r421-q1-electrically-verify-an-fpd-link-ii-type-link

器件型号:DS99R421-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR124DS99R421

大家好、

我的客户需要对由 DS99R421生成并由 DS90UR124接收的 FPD link II 型链路进行电气验证。 当时、对于 FPD-LINK III、您向我发送了一个测量眼图和抖动的过程、该过程指定了如何设置示波器的不同参数(PLL 频带、PLL 极点等)。

对于 FPD II 链路、您是否具有类似的功能?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请参阅数据表 图23。 接收器输入眼图张开度并遵循 EC 表中的接收器输入容差规格。

    此致、

    蔡夏利