This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65DSI86:EDP 和 LVDS SI

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925848/webench-tools-sn65dsi86-edp-and-lvds-si

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件:SN65DSI85

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持:

我想测试 SN65DSI86/SN65DSI85的 eDP 和 LVDS SI、是否有任何用于测试模式的命令或设置?

祝你一切顺利

SAI

0512-66658800分机6028

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI

    请参阅 eDP 合规性规范和 DSI86数据表第8.4.5.12节。 您可以写入 DSI86寄存器、以根据 eDP 合规性规范输出各种测试模式。

    谢谢

    David