This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:我可以在 TUSB4020的输出端使用一个 DB9连接器和一个 USB 2.0吗?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB3410, SN75LV4737A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925665/tusb4020bi-can-i-use-one-db9-connector-and-one-usb-2-0-at-the-output-of-tusb4020

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB3410SN75LV4737A

Geeks、您好!

我想根据我的要求使用 TUSB4020设计一个适配器、我需要一个 USB2.0端口、另一个是 DB9连接器。 我能否在输出的一个端口上连接 DB9。

如果是、请帮助我提供设计建议。

如果在这种情况下提供任何帮助,将不胜感激。 提前感谢。

此致

Vismita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vismita、

    您是否计划在 DB9连接器上使用 USB? 这是可能的、但不符合 USB 规范。 如果您希望 DB9连接器上的 RS232正确、则应在 TUSB4020BI 的下行端口上使用 TUSB3410。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Malik 的回复、它将为我提供很多帮助。 我将根据这一点准备设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我已经检查了 TUSB3410的数据表、并浏览了数据表中提供的原理图。 根据数据表、TUSB3410与 SN75LV4737A 相连、而不是 SN75是否可以将 TUSB3410与 TUSB4020BI 相连、然后连接 DB9连接器?

    此致、

    Vismita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vismita、

    我希望下面的内容能够明确这些器件的连接方式。

    TUSB4020B (DS 端口)-> TUSB3410 USB 侧(US 端口)-> TUSB3410 UART -> SN75LV4737A (或其他 RS232线路驱动器)-> DB9连接器。