This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:EEPROM 设置

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925997/ds80pci800-eeprom-setting

器件型号:DS80PCI800

大家好、

您能帮 您准备 DS80PCI800 EEPROM 的程序文件吗? 或低于设置方法可以提供建议和想法、谢谢。

我们有6个器件、3个用于 RX、3个用于 TX。

器件编号1~3用于 RX、I2C 地址 B0、B2、B4

器件编号4~6用于 TX、I2C 地址 B6、B8、BA

 

RX 设置:

RX 均衡器到4级。

RX 输出电压和去加重功能至10级

TX 设置:

TX 均衡器到7级。

TX 输出电压和去加重功能至电平13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    要创建 EEPROM 映像、我建议使用 Sigcon Architect GUI。  即使在演示模式下、您也可以将应用值编程到 GUI 中、该工具将根据所选值生成 EEPROM 映像。  您还需要下载中继器器件配置文件、以便使用 DS80PCI800器件接口。

    以下是 Sigcon Architect 的链接: www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

    GUI 输出是一个 ASCII 文件、您可以将其用作第三方 EEPROM 编程软件的输入。

    此致、

    Lee