This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:关于最大额定值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919771/tusb9261-q1-about-maximum-ratings

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

大家好、

我对最大额定值有疑问。

USB2.0 DP/DM 端子的最大额定电压为-0.3V 至3.8V。

这是否与 TUSB9261的电源电压电平无关?

例如,即使在 VDD33/VDDA33/VDD 关闭(0V)时,DP/DM 端子的最大额定值是否为-0.3V 至3.8V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NP、应在 VDD 打开的情况下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还有其他问题。

     我期待您的答复。

     Q1:当 VDD33关断时、USB2.0 DP/DM 引脚的最大额定电压是多少?

           DP/DM 引脚可耐受3.3V 电压、当 VDD33导通或关断时、最大额定电压为-0.3V 至3.8V?

    Q2:如果不能承受3.3V 电压、3.8V 的最大额定值是否意味着 VDD33+0.5V?

    Q3:请告诉我 DP / DM 端子的内部等效电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD33关断时、DP/DM 上的电压可能会对器件产生反向驱动。