This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:tusb4020原理图检查

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925271/tusb4020bi-q1-tusb4020-schematic-review

器件型号:TUSB4020BI-Q1

尊敬的团队:

您能帮您回答有关原理图设计的几个 tusb4020问题吗?

1.如果客户没有充电功能、他们是否可以将引脚4/5/6/8悬空?

2.客户在 EVM 指南中看到 VBUS-USB 电源为5V、如果电源为3.3V、他们如何选择 分压电阻器?

3.您能否帮助查看原理图,特别是查看 PIN 21/22/35/36是否设置正确?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    请使用该文档查看下面的原理图、如果您有任何疑问、请告知我。

    https://www.ti.com/lit/an/slla408/slla408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢。

    我对 C272和 R214有疑问、 该文档建议使用10uF 和4.7K 欧姆、但数据表建议使用1uF 和1K 欧姆。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    1uF 或10uF 均可用于实现电源稳定性。 也可以使用1k 或4.7K。 对于较弱的下拉电阻、我建议使用4.7K。