This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825i 磁性

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925662/dp83825i-dp83825i-magnetic

器件型号:DP83825I

您好、专家、

通常、RJ45端口前面有一个磁性元件。 客户是否可以在其设计中不使用该磁体? 如果不添加它、有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我们需要交流耦合、因此必须存在磁耦合。 有些客户使用 RJ45连接器外的磁性元件、有些客户将磁性元件集成在 RJ45连接器本身中。 只要我们遵循数据表中的应用电路图、我们就可以同时使用这两者。

    --

    此致、

    Vikram