This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:DP83822I 是1:1替代产品吗?

Guru**** 2752165 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925565/tlk105-is-dp83822i-a-1-1-replacement

器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件: DP83822I

您好!

在使用 TLK105启动 EtherCAT 从站时、我们会遇到与环境温度相关的问题。 现在、我们对 DP83822I 进行了快速测试、将其替换为1:1、现在 EtherCAT 接口不再工作(即、无法识别 EtherCAT 从站)。 链路 LED 仍然工作、但没有真正的通信。 现在、我们想知道 DPS83822是否是 TLK105真正的1:1替代器件(无需更改任何外部施加的电阻器或电容器)? EtherCAT 从设备是 Beckhoff 的 ET1100 ASIC。

此致

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    很抱歉、我在之前的回复中发布了错误的链接、因此将其删除。 请参阅以下主题。 它具有 TLK105至822翻转文档的链接+一些附加要求。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/748899

    希望它能帮助解决您的问题。

    --

    此致、

    Vikram