This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:在 Tianma TM101JVHP01-01上生成测试图案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, SN65LVDS93A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925630/sn65dsi83-q1-testpattern-generation-on-tianma-tm101jvhp01-01

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93ATFP401A

您好!  

我们尝试通过 SN65DSI83-Q1将 TM101JVHP01-01显示屏连接到 Raspberry Pi 计算模块3+的 MIPI DSI 接口。 由于发布 了 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/670554、 我们认为这应该是可能的、但现在我们遇到了测试图案未正确显示的问题、如图1所示

Test Pattern on TM101JVHP01-01

图1: TM101JVHP01-01上的测试图案

我们将33MHz 折射时钟连接到 SN65DSI83-Q1、并调整 PLL 以获得用于显示的66MHz 像素时钟。 这似乎是正确的,因为以下事实:

  • 在寄存器0x0A 中、PLL_EN_STAT 被设定为1
  • 寄存器0xE5中未显示错误
  • 我们可以看到、我们的频谱分析仪上有近场探头、频率为66 MHz。  
  • (为了 COMPLETESS 的目的:也可以使用 0x0B 中的 REFCLK_MULTIER 来调整像素时钟并获得适当的结果(33MHz… 132MHz)  

此外、我们还将显示时序调整为数据表中建议的典型值(图2):

Display Timings of TM101JVHP01-01

图2:TM101JVHP01-01的显示时序

当我们将垂直前沿值增加到255 (超出显示屏的建议值)时、可以略微增加屏幕上的可见测试模式(图3)

图3: TM101JVHP01-01上的测试图形、增加 垂直前沿值

我们知道显示屏工作正常、因为我们还在早期的原型中使用它、在此原型上、我们通过 TFP401A 和 SN65LVDS93A 的桥接组合连接到 RPi cm3+的 HDMI 接口。  

因为您有任何导致我们问题的原因。  

此致、

J. Sarikas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们发现了导致问题的原因。 这是一个愚蠢的错误。 我们对垂直显示尺寸配置使用了错误的寄存器地址--

    现在测试模式正确显示:

    Test Pattern on TM101JVHP01-01

    此致、  

    Janis S.