主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A、 TFP401A
您好!
我们尝试通过 SN65DSI83-Q1将 TM101JVHP01-01显示屏连接到 Raspberry Pi 计算模块3+的 MIPI DSI 接口。 由于发布 了 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/670554、 我们认为这应该是可能的、但现在我们遇到了测试图案未正确显示的问题、如图1所示
图1: TM101JVHP01-01上的测试图案
我们将33MHz 折射时钟连接到 SN65DSI83-Q1、并调整 PLL 以获得用于显示的66MHz 像素时钟。 这似乎是正确的,因为以下事实:
- 在寄存器0x0A 中、PLL_EN_STAT 被设定为1
- 寄存器0xE5中未显示错误
- 我们可以看到、我们的频谱分析仪上有近场探头、频率为66 MHz。
- (为了 COMPLETESS 的目的:也可以使用 0x0B 中的 REFCLK_MULTIER 来调整像素时钟并获得适当的结果(33MHz… 132MHz)
此外、我们还将显示时序调整为数据表中建议的典型值(图2):
图2:TM101JVHP01-01的显示时序
当我们将垂直前沿值增加到255 (超出显示屏的建议值)时、可以略微增加屏幕上的可见测试模式(图3)
图3: TM101JVHP01-01上的测试图形、增加 垂直前沿值
我们知道显示屏工作正常、因为我们还在早期的原型中使用它、在此原型上、我们通过 TFP401A 和 SN65LVDS93A 的桥接组合连接到 RPi cm3+的 HDMI 接口。
因为您有任何导致我们问题的原因。
此致、
J. Sarikas