This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:钳位电压电平

Guru**** 2879110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925270/tpd12s521-clamping-voltage-levels

器件型号:TPD12S521

大家好、

我将使用 TI 器件型号 TPD12S521替换 Onsemi 器件型号 CM2020-01TR。 在比较这两个器件时、我发现 TI 器件的钳位电压电平高于共模器件。  

对于 Onsemi 器件、钳位电压电平为11V (正瞬态)和-2V (负瞬态)。

对于 TI 器件、 钳位电压电平为9V (正瞬态)和-9V (负瞬态)。 这意味着 TI 器件针对负瞬态具有更高的钳位电压。 我们如何证明使用该器件是合理的? 请建议。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    间接地、TI 器件的动态电阻为3欧姆(正瞬态)和1.5 欧姆(负瞬态)。 而在半部件上、为1.2 欧姆(正瞬态)和0.9欧姆(负瞬态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将此问题分配给了相关专家、他们很快会回来处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是内部 ESD 二极管 钳位电压不同、我们不需要为应用添加额外的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回复。

    在瞬态期间、钳位电压电平 +/-9V 将损坏器件? 请澄清我的问题。

    谢谢

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj-San、

    否, 这只是内部 ESD 钳位电压,不会损坏器件。