This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:随机快速单击键盘一段时间后按键时无响应

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925480/tca8418-no-response-when-key-pressed-after-randomly-and-quickly-click-keypad-for-a-while

器件型号:TCA8418

尊敬的团队:

客户遇到一个随机的 问题、即按键时没有响应。 他们的测试项目之一是随机快速点击键盘3分钟~10分钟。

在此测试期间、我们无法从 TCA8418获取按键数据。 只有在将中断位设置为1时、问题才能得到解决。

客户担心 FIFO 是否溢出。

-是否有任何关于如何解决此问题和根本原因的想法?

如果这是 FIFO 溢出,我们可以对它进行复位吗? 如何检查 FIFO 数据是否溢出?

-我发现有人与我的客户面临类似的问题。  https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875687?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCA8418%20press%20quickly

 您是否已修复此问题?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否分享您如何配置寄存器?

    我们还能看到原理图吗?

    "在此测试期间、我们无法从 TCA8418获取按键数据。"

    你是说、你去读取事件 A 寄存器、但没有值吗?

    最后、为了确认、您是否使用了该器件的非 E 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您可以脱机操作我吗? 由于原理图是保密的、我想通过邮件与您分享。

    请在此处查找我的反馈。

    -电路原理图/寄存器设置-->与您分享脱机信息

    -客户使用非 E 版本

    "在此测试期间、我们无法从 TCA8418获取按键数据。"

    ->>>  按键事件无任何响应。 当用户单击键盘时、没有中断信号发送给 INFO 主机以读取关键数据。

    此致、