This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:与 SoC 中的 D-PHY 1.2兼容吗?

Guru**** 2546080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924940/sn65dsi84-q1-is-compatible-with-d-phy-1-2-in-soc

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

您能回答以下问题吗?

-。  SN65DSI84-Q1 (D-PHY1.0)与 SoC 中的 D-PHY1.2版本向后兼容?

-。 下面是两个流的 vidoe 格式。  SN65DSI84-Q1能否支持  SoC 的 D-PHY 1.2 TX 规格?

     视频输出 :开销35%,空白间隔:1.35

         1.1920x720x60Hz / 24bpp => 2.687Gbps (具有开销)

         2.800x480x60Hx/24bpp  => 0.746Gbps (带开销)

         =>总共3.434Gbps

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    SN65DSI84-Q1可以支持其中的每个流、但不能同时支持这些流。 它将仅采用一个输入流。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 我可以提出其他 问题吗?

    1. “它只接受一个输入流。” 意味着 SN65DSI8x-Q1不支持虚拟通道? 是因为视频管路只有一条吗?

     

    2. 在数据表中、双模示例仅针对 VESA 时序进行了说明。 SN65DSI8x-Q1是否还支持 双模的 JEIDA 时序?

     

    3.LVDS 引脚交换支持 A/B 端口交换和反向交换。 但是、是否可以在数据/CLK 之间进行切换以进行页面优化?

    例如、B_Y0P -> B_Y3P 是反向交换、但是否可以映射 B_Y0P->B_Y1P?

     

     

    谢谢、

     

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    正确、DSI8x 不支持虚拟通道。

    2.是的、请参阅"LVDS 输出格式"部分。

    3.不

    此致、

    I.K.