This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800输入信号是否存在风险

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925109/tca9800-whether-tca9800-input-signal-has-risks

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9800。 黄色的是时钟、电压电平为1.8V。(A 侧是主器件、B 侧是从器件、B 侧是2.5V)。 我们发现阳极(来自 CPU 信号的输入在500mV 电压电平下具有压降。 我们需要检查它是否存在风险。 谢谢。

 从我 的角度来看、如果电压降始终低于500mV、就可以了。 但在这里、电压跳至648mv 可能会有风险。 但是、如果 VIH 和 VIL 具有迟滞、它也应该没有风险。  请帮助您再次检查它吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我假设您在器件的一侧有某种 I2C 开关/转换器、这是一种典型的信号、我们将其视为导通 FET 架构器件的伪影。  

    您看到的这种毛刺脉冲长度大约为2.5ns、I2C 规范要求在所有从器件上都使用50ns 毛刺脉冲滤波器、因此任何符合 I2C 标准的从器件都不应检测到这种毛刺脉冲。 这意味着不应存在这种干扰导致从器件出现任何问题的风险。

    -Bobby