This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:最高工作结温。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925365/tca9406-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:TCA9406

您好!

您是否具有此器件的最高工作结温? 我还没有此器件的估计功率耗散值、希望根据您的方向设置上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    I2C 转换器通常是低功耗器件、因此它们之间不应有太多的功耗。 通常、我们建议的最高结温为建议的最高环境温度的+5C、因此在本例中为85C+5C = 90C。

    绝对最大结温。 我能够找到仿真数据、其中显示该器件至少在100°C 下进行了测试。 查看另一个共享几乎完全相同内部 IP 的器件(就裸片而言)、我发现该器件的"双兄弟"在150°C 时具有绝对最大结规格... 我无法保证键合线/引线框是相同的、但裸片本身是相当的、这意味着150C 可能是绝对最大结温。

    -Bobby