This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:2.5V VDDIO、1.8V AVD

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924472/dp83822h-vddio-of-2-5v-with-avd-of-1-8v

器件型号:DP83822H

您好!

是否可以在 VDDIO = 2.5和 AVD= 1.8的条件下使用该器件?

尽管在第10节中、注意到 VDDIO ={3.3、2.5、1.8}和 AVD ={3.3、1.8}之间的任何组合都是可能的、但表145未提供使用2.5V I/O 的任何条件

谢谢、

Eran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    我们的数据表规格规定、您只能将1.8V 或3.3V 的 AVD 电压用于内核电源。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我使用的 AVD 电压为1.8V。 是否可以使用2.5V 的 VDDIO 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eran、

    请参阅我们的可接受电源电压数据表。 正确、您可以对 VDDIO 使用3.3V、2.5V 或1.8V。

    谢谢、

    Cecilia