This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H:我们是否有器件与 RTL9000AN 进行竞争?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924973/dp83848h-do-we-have-device-to-compete-against-rtl9000an

器件型号:DP83848H

大家好、

我们是否有与 RTL9000AN 竞争的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我在网上看不到该部件。 您可以分享数据表规格吗?  

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我也没有找到数据表、这是来自客户方面的 BOM。

    请帮助您检查我们是否有任何解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我需要数据表来了解规格。 如果它在网络上不可用、我无法向您推荐器件。

    器件有多少个引脚、MAC 接口是什么、器件使用的速度是多少?

    谢谢、

    Cecilia