This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:对于新设计而言、仍然是一款合适的器件?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, TCAN330, SN65HVD230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925377/sn65hvd230-still-a-good-p-n-for-new-design

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233TCAN330

您好!

我的客户正在使用的水表应用  

SN65HVD230D 多年以来、对于生命周期为10年的新设计、您是否仍然推荐此部件或新部件?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如果 SN65HVD230满足应用要求、则可以使用。  您可能需要考虑将几个较新的3.3V 收发器系列作为附加选项。  一个是 SN65HVD233/234/235。  这些器件能够在 CANH/CANL 引脚上耐受+/- 36V 电压、这在可能受更高电压影响的应用中非常有用。  还有 TCAN330/332/334/337系列、该系列没有高压保护、但具有强大的内部 ESD 保护(符合 IEC 61000-4-2标准)、支持 CAN FD 数据速率、并采用小型 SOT 封装。

    此致、
    最大