This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125DF410:为什么我的重定时器没有锁定? 这是否与参考时钟有关?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925427/faq-ds125df410-why-my-retimer-is-not-locking-is-this-related-to-the-reference-clock

器件型号:DS125DF410

当出于某种原因、您感觉不太好时、您会去找医生、在回答一些问题后、您会得到一个处方、尝试解决您遇到的直接问题。 当 CDR 或重定时器未锁定时、我们是医生、CDR 不会回声。 但我们可以设计不同的实验来找出根本原因。 其中一个原因可能与非理想基准时钟有关。 在此常见问题解答中、我们可以测试 基准时钟是否会导致器件无法锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS1xxDFxxx 需要一个稳定的25MHz +/-100ppm 参考时钟来锁定输入信号。 该参考时钟经过合成、使 CDR 能够检查传入信号数据速率。 如果由于某种原因、与合成的25MHz 时钟相比、传入信号 ppm 将会偏离线、那么它将无法通过认证、并且无法实现 CDR 锁定。 鉴于此、具有可靠的参考时钟非常重要。 以下步骤指示 CDR使用参考时钟、并使用各种传入信号速率来实现锁定。 在下面给出的步骤中、如果 CDR 实现锁定、那么锁定的丢失是由参考时钟引起的。

     

    RAW  FF       0C      FF       //启用 smbus 写入所有通道

    RAW  36      01      FF       //运行 CDR 而不使用参考时钟

    原始  0A      1C      FF       //复位 CDR

    原始  0A      10      FF       //释放复位

    原始  02      00      //      读取 CDR 状态。 如果位3和4被设定、CDR 已实现锁定

    如果我们执行上述步骤并且器件未锁定、则问题与参考时钟无关。