This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:我可以驱动这台激光器吗?

Guru**** 1150040 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924847/onet4201ld-can-i-drive-this-laser

器件型号:ONET4201LD

我将按照我的设计中数据表中的图24进行操作。 图24显示了与 PD 阴极共模的 LD 阳极。  

但我确实需要驱动 这台激光器(QLD-1550-40s)。 与图24中的应用不同、该激光器的 LD 阴极与 PD 的阳极共用。  

是否可以使用 ONET4201LD 驱动这台激光器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    I checked、与 PD 阳极共用的 LD 阴极尚未验证。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    哪些内容没有得到完全验证? 您的回复有点歧义、请您澄清。

    您是否意味着您无法在我发布的激光产品说明书中验证配置。

    或者、您是否意味着您无法验证是否可以使用 ONET4201LD 驱动此类激光器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    根据对 ONET4201LD 的评估、我们尚未使用您记下的配置进行激光特征分析或测试。 因此、我们建议将 ONET4201LD 与数据表中注明的激光配置一起使用。

    此致、Nasser