This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:用于双端口 A 型连接器的 TUSB544

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1002A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925169/tusb544-tusb544-for-dual-port-type-a-connector

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB522P

大家好、

我的客户 的双路 A 类系统需要 USB3.1 gen1转接驱动器、而 Pericom 为他们提供了双路 A 类转接驱动器。

但不确定我们是否有适合它们的解决方案、或 TUSB544是否可以实现双 A 型端口。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能详细说明一下"双路" Type-A 吗? 这是堆叠式 USB 连接器还是其他连接器? 您可能需要两个 TUSB1002A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    抱歉。 我是说两个 Type-A 端口、但客户希望拥有一 个转接驱动器芯片。 因此、我认为 TUSB544不能支持两个 Type-A 端口

    我们的解决方案将是仅适用于 USB3.1 gen1的两个 TUSB522p。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我同意也可以使用 TUSB522P。