This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:SN65HVD275中的 DTO 时间

Guru**** 2784545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924700/sn65hvd257-dto-time-in-sn65hvd275

器件型号:SN65HVD257

您好!  

客户的 系统中的 SN65HVD275波形低于该波形。 这是否由 DTO 时间引起? 请发表评论。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    您期望看到什么波形? 总线上有多少个收发器? 如果可能、您可以向 c-ayoub@ti.com 发送原理图吗?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已通过电子邮件发送原理图。

    谢谢、

    橄榄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    该原理图确认了我之前的假设、即该系统中至少有2个收发器。 我认为这里没有问题、它看起来好像一个收发器的输出(VOD)低于另一个收发器的输出。 在第一个 CAN 帧中、您可以看到收发器的确认位将 VOD 拉高。 然后在第二个 CAN 帧中、您可以看到第二个收发器将 VOD 拉低为确认位。 因此、您的系统似乎工作正常、您的收发器能够进行通信。

    这不是 DTO 问题、因为它会禁用收发器、并且您不会在 VOD 上看到任何内容。 DTO 仅在收发器将线保持显性状态的时间过长时生效。 这不会在您的波形中发生。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris