This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:以太网100M 数据线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, ESDS312, ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925170/tvs0500-ethernet-100m-data-line

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件: ESDS312ESDS314

您好!

在以太网100M 数据线和 GND 期间是否插入了 TVS0500?

我关注的是降低带宽。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    欢迎使用 E2E!

    由于 TVS0500的电容、该器件通常不会放置在数据线路中。 根据 IEC 61000-4-5浪涌标准具有高浪涌额定值且电容较低的器件是用于2通道器件的 ESDS312和用于4通道的 ESDS314。 唯一的缺点是这些器件的工作电压高达3.6V。 如果应用在该范围内工作、则两个器件都应能够支持该应用。 您认为这些器件是否适合您的应用?

    如果有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles