This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关 XI 和 XO 端子之间的负载容量的问题

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924295/tusb9261-q1-question-about-load-capacity-between-xi-and-xo-terminals

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!

我们使用晶体作为 TUSB9261的外部时钟。

晶振所需的规格包括连接 IC 端子负载容量。

我有疑问。

请告诉我 TUSB9261的 XI 和 XO 端子之间负载电容的设计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是晶体、 请参阅数据表中的第6.9节"晶体规格"以了解设计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我对数据表有疑问。

    问题1.

    XI 引脚的负载电容是否为数据表中指定的 CXI (0.414pF)?

    问题2.

    数据表中未介绍 XO 引脚的负载容量、

    但是否可以使用与 CXI 相同的值(0.414pF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、XI 和 X0引脚输入电容为0.414pF (典型值)。  您使用的是振荡器还是晶体。 如果您使用的是晶振、则应使用12-24pF 的外部负载电容。 您可以在下面链接的实现指南中看到一个晶振的实现示例(9.1晶振选择)。

    https://www.ti.com/lit/an/slla315e/slla315e.pdf