This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555 -上拉电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925136/tca9555-tca9555---pullup-volatge

器件型号:TCA9555

大家好、

SCL SDA 的上拉电压是否可以为5V、中断引脚上拉电压是否可以为3.3V? (TCA9555由5V 电源供电)

SCL SDA 和 INTP 的上拉电压是否不同。 请分享您的意见。

等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijayavani、

    INT 引脚是一个使用开漏架构的输出、这意味着您可以将电压拉至任何所需的电源轨(只要电压处于建议的运行条件内)、因此5V = Vcc 和 INT 上的3.3V 拉电流不是问题。

    -Bobby