This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:TUSB8043

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924614/tusb8043-tusb8043

器件型号:TUSB8043

我们是使用 TUSB8041I 的 TI 客户。 我们正在计划一个新项目、看到 TI 有新版本:TUSB8043/44系列。

我看到、当上行端口连接到仅 USB2.0主机端口时、TI USB 集线器具有禁用 USB3.1下行端口的功能。 相反、如果上游主机端口由于 某些原因没有 USB2.0 D+/D-信号、我们将寻找反向功能。 您的集线器能否将下游 USB2.0器件桥接至仅 USB3.1主机(以 USB2.0速度)? 最有可能用作高速到超高速 事务转换器。 TUSB8043/44可以支持此功能吗? 或者您还有其他一些选项吗?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    随着 USB3.0中数据速率的增加、USB3.0总线的架构与 USB2.0总线完全不同。 USB 3.0采用双总线架构、提供与 USB 2.0的向后兼容性、并提供 USB3.0和 USB 2.0操作的同步操作。  根据规范、主机控制器必须同时支持超高速和 USB 2.0。 我不知道可以在 USB2.0和 USB3.0之间转换的桥接 IC。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 为您提供的信息!

    Steve