This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:星型应用

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924784/tca9517-star-application

器件型号:TCA9517

您好、先生、

请帮助检查 STAR 应用程序是否可行、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 引脚排列看起来不错
    • VccA 和 VccB 具有去耦电容器(良好)
    • 使能引脚似乎以 VccB 为基准(良好)
    • SDA 和 SCL 网名称与引脚 SDA 和 SCL 匹配(良好)
    • B 侧未连接到其他 B 侧(正常)

    从我看到的一切来看、这看起来是正确的。

    谢谢、

    -Bobby