This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K:在100M 固定标称速度下自动协商和自动 MDIX 使能寄存器设置

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924821/dp83848k-dp83848k-auto-neg-and-auto-mdix-enable-register-setting-at-fixed-100m-advertised-speed

器件型号:DP83848K

您好!

我想问 一个有关在100m 固定标称速度下的 DP83848K 自动协商和自动 MDIX 启用寄存器设置的问题。

如果将寄存器0x4设置为以下值、它是否工作为"100M 全双工和 半双工自动去尼模式"?

根据数据表、似乎无法将 广播仅设置为"100M 全双工模式"。 对吗?

TX_FD:1.

TX:1.

10_fd:0

10:0

 

表6-13. 自协商通告寄存器(ANAR)、地址0x04 (续)

 

 

  谢谢、致以诚挚的问候。

   Jerome Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我认为只设置位8只支持通告100BASE-TX 全双工、而设置位8和位7只能通告半双工和全双工。

    谢谢、

    Cecilia