This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:用例问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925007/tca9517-use-case-question

器件型号:TCA9517

您好!

我使用 的是 TCA9517DR。 在 EN =‘1’且 VCCB = 3.3V 且 VCCA = 0V 的情况下。 在这种情况下、SCLB、SDAB 引脚的 IBE 是什么? 它是否会用作输入(高阻抗)?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果 VCCA 未受电、则即使 EN 被拉至逻辑高电平、器件也将保持在复位状态、因此器件上的 SDAA/SDAB 和 SCLA/SCLB 引脚将为高阻态

    -Bobby