This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:为什么需要1.2k 串联电阻器?

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925014/sn65hvs882-why-do-we-need-1-2k-resistor-in-series

器件型号:SN65HVS882

我们为什么需要将1.2K 电阻器与输入串联?

我们需要使用哪种类型的电阻器?

我的 IP 电平为24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苛刻、

    数据表中对此进行了详细讨论:

    您将使用 R1来调节导通条件的跳闸点。

    对于您需要的电阻器、建议使用能够处理1/4瓦的电阻器。

    希望这对您有所帮助、
    Rami