This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:未检测到双端口 USB 集线器

Guru**** 2767325 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923417/tusb4020bi-two-port-usb-hub-not-detected

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

您好!  

  我们将 TUSB4020BIPHPQ1器件用作双端口 USB 集线器。 USB 集线器 IC (TUSB4020BIPHPQ1)在3.26V 时接受300mA 的电流、同时我们施加3.3V 的输入电压、即使下游端未连接任何器件或组件。 此外、设备管理器中也未检测到 USB 集线器 IC。 我们已验证晶体的工作频率为24MHz。 可以解决此问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 TUSB4020BI 配置为 I2C 模式、并删除可能连接的所有空白 EEPROM。 这将阻止 TUSB42020BI 进入不同的编程模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     在我们的电路板中、我们不使用 EEPROM IC、但我们以 SMBUSz 模式而非 I2C 模式运行。 这是否是 USB 集线器 IC 中过流消耗的原因、也是器件管理器中未检测到的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SMBus 模式时、预期功耗和行为。 请参阅以下表格数据表中的注释。 如果您不想通过 SMBus 进行写操作、请使用 I2C 模式、请记住、I2C 模式下的默认操作不需要 TUSB4020BI 编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的、感谢您的快速支持。 我将更改为 I2C 模式、我将更新您。  

    谢谢、

    Thanga Prabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。 我更改为 I2C 模式、并且正如您所说的那样、3.3V 时 USB 流耗也减少至40mA。 在我们的设计中、下游侧的2个端口连接到两个 USB 转 UART IC。

    在设备管理器中、显示了一个用于一个 USB 转 UART IC (mcp2221A)的 COM 端口、一个 USB 集线器和一个 USB 复合设备。 请在 设备管理器中为 USB 转 UART IC 提供一个未检测到的 COM 端口方面的帮助。

    为了便于您参考 USB 集线器、Device Manager (设备管理器)如下所示

       

    使用 USB 集线器时、设备管理器会查看以下内容

    谢谢、

    Thanga prabu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabu、您好!

    您的图像似乎上传不正确、您能否重新发布? 如果正确枚举了 TUSB4020BI、并且您能够在设备管理器中看到、则这可能是下游设备的问题。 我建议使用 USBView 等程序来了解具体器件的枚举方式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请找到下图

    当不连接 USB 集线器时、设备管理器出现问题。

    连接的 USB 集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统仍有问题吗? 根据您的图像、TUSB8020B 似乎按预期工作。 您是否能够使用 USBView?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    该问题已解决。 感谢您的支持。