This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:处理未使用的引脚。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922293/tusb321ai-processing-unused-pins

器件型号:TUSB321AI

你(们)好。

我想知道如何处理未使用的引脚。

我的客户希望 仅检测 Type-C 的前后
那么、您能告诉我如何处理这些引脚吗?
 VBUS_DET
 VCONN_FAULT
 OUT1/2
 ID

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果未使用这些引脚、则可以保持未连接状态。 但是、如果在 UFP (或 DRP 作为接收端口)上使用 TUSB321AI、则应将 VBUS_DET 从 Type-C 连接器连接到 Vbus。 在 DFP (或 DRP 作为源)模式下、应使用 ID 引脚来打开和关闭 Vbus 开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我的回复延迟了。

    当连接目标是相同的 TUSB321AI 且处于 DRP 模式(引脚悬空)时会发生什么情况?

    或者、 如果灌电流和拉电流由客户的应用程序确定、请将其设置为 DFP 或 UFP。
    您建议的 UFP 上拉电阻值是多少?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果 DRP 模式下的 TUSB321AI 连接到另一个 DRP、则会发生竞争情况、以查看哪个端口首先呈现 Rp、而另一个端口呈现 Rd 为了对这种情况有更多的控制、可以尝试实现 SNK 和 Try。SRC。 这些方法改变了 CC 协商时序、这样一个执行 TRy.SRC 的 DRP 端口将成为一个 DFP (DRP 作为主机)或者一个执行 TRy.SNK 的 DRP 端口将成为一个 UFP (DRP 作为接收器)。

    如果使用 TUSB321AI 作为 UFP、则应通过4.7K 电阻器将端口下拉至 GND。