This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:I2C 频率- 400kHz 快速模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924717/tusb214-q1-i2c-frequency---400khz-fast-mode

器件型号:TUSB214-Q1

大家好、团队、

我的客户询问 TUSB214-Q1是否支持400kHz 快速模式 I2C 时钟。
TUSB214-Q1数据表仅提到100KHz 标准模式 I2C 时钟 。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    TUSB214-Q1只能支持100KHz I2C。