This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS341A:时钟速率

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924908/tmds341a-clock-rates

器件型号:TMDS341A

大家好、

我们希望请你协助澄清。

HDMI 1.3a 显示了100MHz 至300MHz 的时钟速率、在白皮书中、它指出每包有10位。 我们想澄清信号的实际频率。

https://www.ti.com/lit/an/slla263/slla263.pdf

非常感谢。

-标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    视频信息以一系列24位像素的形式传输、每个像素的时钟周期为10位。

    像素时钟= Htotal * Vtotal *刷新率  

    TMDS 时钟=像素时钟*位/像素/ 24

    例如、如果我们有一个24位/像素的1080p30视频。

    Htotal = Hactive + Hblanking = 1920 + 280 = 2200

    Vtotal = Vactive + Vblanking = 1080 + 45 = 1125

    刷新率= 30

    因此像素时钟= 2200 * 1125 * 30 = 74.25MHz

    TMDS 时钟= 74.25 * 24/24 = 74.25MHz

    如果位/像素为30、则像素时钟频率不会改变、但 TMDS 时钟= 74.25 * 30/24 = 92.81MHz。

    谢谢

    David