This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:EEPROM 编程工具

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924581/tusb8042a-eeprom-programming-tool

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

你(们)好  

 我们正在使用 TUSB8042、可以使用 EEPROM 编程工具和文档。

 如何在生产期间对 EEPROM 进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的朋友的请求、我可以通过 DM 将其发送给您。 我建议使用此工具对 EEPROM 进行编程、然后使用一些外部 I2C 主设备读取 EEPROM 并生成.bin 文件。 您可以在生产过程中使用此文件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik  

    已接受朋友请求。  

    我们 正在 制作 用于 Nvida Jetson Xavier 的载板 TUSB8042 将与 Nvidia (运行 Linux)直接连接。 现在、我的问题是 GUI 将如何  对 EEPROM 进行编程。 我假设 GUI 和 EEPROM 之间的通信将通过 USB 进行, 并由 TUSB8042处理。 请确认 我的理解是否正确。

     由于 Nvidia 将运行 Linux,我是否仍可以使用 GUI 对 EEPROM 进行编程?  您是否有用于 Linux 的实用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们只有用于 Windows 操作系统的实用程序。 GUI 通过 TUSB8042A 通过 USB 对 EEPROM 进行编程。 您需要使用外部方法对 EEPROM 进行编程。