This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06DQAEVM:NC 焊盘-布线

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924861/tpd4e05u06dqaevm-nc-pads---trace-routing

器件型号:TPD4E05U06DQAEVM
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06

 在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e05u06.pdf (第24页)的第10.2.1点、图24显示了并行路径连接到器件的 NC 焊盘时 HDMI 布线的布局示例。 我正在研究以太网布线、但这一点无关紧要。 是否允许将并行路径连接到 ESD 器件的 NC 焊盘? 在第4页中、NC 的描述如下:"未连接;用于可选直通布线。 可保持悬空或接地"。 所以看起来还可以、但我不太确定。 这是否会导致数据流出现一些问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzys、

    欢迎使用 E2E!

    TPD4E05U06的 NC 引脚未在内部连接、因此这些引脚可用于任何信号布线(HDMI 和以太网)的直通布线。 允许将并行路径连接到 ESD 器件的 NC 焊盘。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的布局示例。

    此致、

    Andy Robles