This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:D1+/D1-/D2+/D2-和 Vcc 之间的内部连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924386/ts3usb30e-internal-connection-between-d1-d1--d2-d2--and-vcc

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件: TS3USB30

大家好、

 D1+/D1-/D2+/D2-和 Vcc 之间的内部连接是什么?

该测试表明、D+/D-和 Vcc 之间存在断电保护(e2e.ti.com/.../658358)。 然而、当 Vcc 悬空时、如果 D1+上有3.3V PWM 信号、测得的波形显示 Vcc 和 D+上的电压比 D1+低500mV、D1+ 和 Vcc 之间似乎连接了二极管。 我的问题是:

1.您能否帮助确认 D1+/D1-/D2+/D2-和 Vcc 之间的内部连接?

2.如果 D1+/D1-/D2+/D2-和 Vcc 之间的内部连接是二极管,是否有其他引脚对引脚(UQFN)两个通道1:2多路复用器在 所有输入/输出引脚和 Vcc 之间提供断电保护?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    使用 TS3USB30E 时集成了 ESD、这意味着 I/O 数据引脚和 VCC 之间存在二极管。

    您是否要求使用不集成 ESD 的 P2P 器件? 这将是 TS3USB30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malik、

    感谢您确认 I/O 数据引脚和 VCC 之间的内部连接。

    我要找一个 P2P 器件、它在 I/O 和 VCC 之间没有连接内部二极管、这意味着当 Vcc 悬空时、当 I/O 有电压时、VCC 上没有电压。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您将需要查看 TS3USB30。